This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:关于 LMK04828 SYNC/SYSREF 时钟路径

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1599481/lmk04828-about-lmk04828-sync-sysref-clocking-paths

器件型号: LMK04828

尊敬的 TI 团队:  

LMK04828 数据表中的 SYNC/SYSREF 时钟路径与 TICS Pro 软件不一致、如下图所示。  应该遵循哪一个?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo、

    很抱歉耽误你的时间。 数据表中的图 13 是正确的。 请注意、正常 SYSREF 路径上的 D 触发器未显示在 TICS Pro 中、但存在。

    谢谢、

    Michael