This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216:用于在 LMK5B33216 中读取频率值的寄存器详细信息

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1600726/lmk5b33216-register-details-to-read-out-frequency-value-in-lmk5b33216

器件型号: LMK5B33216

您好、

我们使用 LMK5B33216 芯片组生成系统参考时钟。 我们将使用 TICSPRO 软件根据 OUT (0-15) 目标频率生成寄存器值、之后我们通过 SPI 通信将这些寄存器值写入 LMK5B33216。 作为我们新要求的一部分、我们需要获得 LMK5B33216 上已配置的 OUT 频率值运行时。

您能否告诉我们、获取已在芯片上配置的 OUT 频率值的过程或公式?

 

此致、

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:  

    假设您没有绕过 SYSREF 时钟的通道分频器、则可以将输出频率计算为 VCO 频率/(后分频器*通道分频器* SYSREF 分频器)。 以 PLL3 和 OUT0 为例、添加确切的寄存器名称以更加具体:OUT0 频率= VCO3 频率/(PLL3_PRI_DIV * OUT_0_1_CH0_DIV * OUT_0_1_SR_DIV )。 TICS Pro GUI 有助于找到您对每个输出感兴趣的字段的确切寄存器名称和地址。  

    如果您使用 PLL3(高性能 BAW VCO)生成时钟、可以假设 VCO 频率固定为 2.5GHz。 但是、如果您使用的是 PLL1 或 PLL2、则 VCO 频率可能不是固定的。 您可以将 VCO 频率计算为 PLLx_PFD_freq *(PLLx_NDIV + PLLx_NUM / PLLx_DEN)。 如果您对此有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Connor