This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:LOS_TCXO 状态警报

Guru**** 2924430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1600784/lmk05028-los_tcxo-status-alarm

器件型号: LMK05028

您好、

让我问您一个有关 LOS\TCXO 警报的问题、如下所示。

当 LOS_TCXO 状态处于警报状态时、我观察了波形。

我找到了所附图像中所示的输入波形。

 -电压: 1.3V 输入

 -频率: 20MHz

您能否告诉我为什么会出现报警状态?

是否存在任何会导致 LOS_TCXO 警报状态不被清除的情况?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi、  

    输入压摆率可能低于数据表中列出的 0.2V/ns 规格。 您能否尝试测量 TCXO 信号的更精确上升/下降时间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor-san:

    感谢您的答复。

    我看到了、请稍等片刻。

    此致、

    Takumi