This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V2G:PLL 反馈分频器组合

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1600565/cdcm6208v2g-pll-feedback-divider-combination

器件型号: CDCM6208V2G
主题中讨论的其他器件: CDCM6208

您好、

我正在使用 cdcm6208v2 进行时钟设计。

在计算反馈分频器 N 时、我注意到 PLL 反馈分频器 0 和反馈分频器 1 的许多组合。

我需要知道选择分频器 0 和分频器 1 的值是否有建议的规则或最佳实践。 两个反馈分频器之间是否有任何优先级?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我会尽快回复您的反馈。

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    根据数据表、第一个分频器应是 200MHz 或更小。 此外、 数据表的第 9.2.2.3 节“配置 PLL “介绍了 根据  所需频率设置 PLL 的最佳步骤。

    此外、使用 GUI 时 、可选择“frequency planner“按钮进入配置、该工具将为您计算默认值。 在这里、您可以调整这些 值以获得所需的输出。   

    此致、

    Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    我的目标是通过 Y6 通道将用户定义的频率从 28MHz 输出到 36MHz、并将 10MHz OSC 连接到 SEC_REF。 所有其他输出通道均被禁用。

    由于 Y6 连接到 PS_B、因此我计划对 PS_A 提供反馈、对输出 Y6 使用不同的 PS_B 值来优化配置。  但是、当我使用您链接的 GUI 中的频率规划器时、GUI 始终将 PS_A 和 PS_B 设置为相同的值。  我想知道这两个预分频器必须具有相同的值、或者可以为它们设置不同的值。  

    此外、我正在尝试使 VCO 频率尽可能接近中心。 但 GUI 通常会建议 VCO 偏置到边沿的配置。 如果 VCO 频率在数据表中的规格范围内但接近边界、是否会考虑防止环境变化(如温度)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您可以将 PS_A/PS_B 设置为不同的值。  

    VCO 具有一定的频率范围、VCO 频率选择取决于若干出厂  时最重要的是输入频率和输出频率。 在数据表第 8.3.3 节“VCO 校准“中重点介绍的几个其他详细信息中、这两个详细信息将确定 VCO 的频率。  

    只要 VCO 是器件范围内的有效频率、可以在数据表的 EC 表中找到范围、那么 使用建议的频率不应出现任何问题。 只要环境因素保持在数据表规格范围内、您就不应该遇到任何问题。

    为什么选择 CDCM6208 而不是我们提供的较新器件?  

    下面是 我们提供的所有全新明星时钟发生器器件的链接。  

    此致、

    Sandra