This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828:编程和时钟输出问题

Guru**** 2965580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1602108/lmk04828-lmk04828-programming-and-clock-output-issue

器件型号: LMK04828

尊敬的团队:

我们正在定制设计中使用 LMK04828、目前对 IC 进行的 SPI 编程无法正常工作、但是根据数据表、OSCIN 引脚中提供的时钟应在 OSCout 上输出、无需任何编程、如果我有误、只需条件是 IC 应退出复位状态并且应启用所有电源。

在我们的情况下、RESET 始终为低电平、OSCIN 中的所有输入功率和输入时钟都正常、但 OSCOUT 引脚上没有任何时钟的迹象。

请指导我们调试该问题  

此致、
Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    您必须通过将 0x000 写入 0x0008 来开始编程序列、如果使用 4 线制 SPI、则写入 0x0009。 您能否确认情况是否属实?)。 复位条件将自动清除。

    您能否提供寄存器配置文件?

    谢谢、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的答复。

    似乎有一个误解。 在此阶段、我们没有尝试通过 SPI 总线对 IC 进行编程。

    我的问题与器件在没有任何 SPI 配置的情况下的默认行为有关:

    当器件加电但未编程时、OSCIN 时钟是否应该传播到 OSCOUT 引脚?

    在这种未编程的状态下、RESET 引脚是否应保持置位状态、或者是否应自动释放?

    目前、即使没有 SPI 编程、我们也不会在 OSCOUT 处观察到 OSCIN 信号。

    关于 SPI(对于后续级)、我们使用 4 线制 SPI 模式、并附上了在启用 SPI 编程后我们打算使用的寄存器配置文件。

    如果我对默认上电行为的理解不正确、请告诉我。


    0x000090、0x000010、0x000200、0x000306、0x0004D0、 0x00055B、0x000600、
    0x000C51、0x000D04、0x010005、0x010155、0x010255、 0x010301、0x010422、
    0x010500、0x010670、0x010711、0x010808、0x0955 0x010A55、0x010B00、
    0x010C22、0x010D00、0x010EF8、0x010F30、0x011005 0x011155、0x011255、
    0x011301、0x011422、0x0111500、0x011678、0x011711、 0x01180A、0x011955、
    0x011A55、0x011B01、0x011C22、0x011D00、0x011E70 0x011F11、0x012008、
    0x012155、0x012255、0x012301、0x012422、0x012500、 0x012678、0x012700
    0x012808、0x012955、0x012A55、0x012B00、0x012C22 0x012D00、0x012EF8
    0x012F10、0x013008、0x013155、0x013255、0x013301、 0x013422、0x013500、
    0x013678、0x013711、0x013800、0x013903、0x013A00、 0x013B14、0x013C00、
    0x013D01、0x013E03、0x013F09、0x014009、0x014100 0x014200、0x014311、
    0x0144DD、0x01457F、0x014611、0x01471A、0x014806 0x014906、0x014A06、
    0x014B36、0x014C00、0x014D00、0x014EC0、0x014F7F 0x015013、0x015102、
    0x015200、0x015300、0x015401、0x015500、0x015601 0x015703、0x0158C0、
    0x015900、0x015A19、0x015BDA、0x015C20、0x015D00、 0x015E00、0x015F3B
    0x016000、0x016110、0x016244、0x016300、0x016400、 0x0165A0、0x0171AA、
    0x017202、0x017C15、0x017D33、0x016600、0x016700 0x01687D、0x016959、
    0x016A20、0x016B00、0x016C00、0x016D00、0x016E1B、 0x017300、0x018200
    0x018300、0x018400、0x018500、0x018800、0x018900 0x018A00、0x018B00、
    0x1FFD00、0x1FFE00、0x1FFF53、

    此致、
    Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    默认设置应该允许将提供给 OSCin 引脚的时钟缓冲出 OSCout。  

    您能否在 OSCin 引脚之前进行探测以确保看到信号进入?

    谢谢、

    Michael