This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:上电时序 — 电源斜升速率

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1601312/dp83td510e-power-up-timing---supply-ramp-rate

器件型号: DP83TD510E-PODL-EVM

尊敬的专家:

您能否说明是否有必要满足 DVDD、VDDA 和 VDDIO 的最小和最大电源斜坡时间范围?

客户在单电源模式下测得的 3V3 小于 0.2ms(最小规格需要大于 0.2ms)、因此想知道是否 存在任何违反规格的问题?   image.png

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我可以帮助大家查看这些问题吗?

    谢谢、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    很抱歉、由于假日季、回复延迟。  

    您是为 DVDD 使用外部电源还是使用 CEXT? 如果您为 DVDD 使用外部电源、我认为斜升时间太短。 我们建议减慢斜升时间。

    --

    此致、

    林浩民