This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555:用于静态电流消耗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1601099/se555-as-for-static-current-consumption

部件号: SE555

尊敬的 TI 支持团队:

我们的客户正在考虑在汽车应用中使用 SE555 计时器 IC。 我们收到了以下两个问题、希望您提供帮助:

  1. 客户计划将 SE555 计时器 IC 用作单稳态多谐振荡器。 数据表仅指定工作电流、但他们想确认静态电流消耗。 具体而言、当器件处于触发等待状态时、它们对待机电流感兴趣。 您能否提供这些信息?

  2. 我们知道 SE555 没有汽车级版本。 会的 TLC3555QDRQ1 推荐的汽车级替代产品吗? 如果没有、您能否告知正确的器件型号? 其设计中的最大电源电压为 16V

感谢您的支持。

岛村智之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimamura-San、

    我们目前正在度假。 下周我们将回到这个问题上来。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimamura-San、

    SE555 不符合汽车标准。   建议使用 TLC3555QDRQ1 和 TLC555QDRQ1。

    工作电流是静态电流。 电源电流(输出为低电平)是待机电流、电源电流(输出为高电平)是脉冲运行电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron-San、

    感谢您的回答。 我将回复我们的客户并提供您的答案。

    此致、

    岛村智之