This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2102:LMK1D2102 与 LMK1D2102L 之间的差异

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D2102L, LMK1D2102, LMK1D1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1602780/lmk1d2102-differences-between-lmk1d2102-and-lmk1d2102l

器件型号: LMK1D2102
主题中讨论的其他器件:LMK1D1204

您好:

我的客户正在寻找 LVDS 时钟缓冲器。
这些器件考虑使用 LMK1D2102 或 LMK1D2102L、但他们不理解这两款器件之间的差异。

TI.com 指出 LMK1D2102L 的典型附加 RMS 抖动分别为 5fs、LMK1D2102 的典型附加 RMS 抖动分别为 50fs。
但是、在 156.25MHz 用例中、它们之间没有 RMS 抖动差异。
我的客户感到困惑。
它们之间的附加 RMS 抖动性能有何差异?

客户在 107.52MHz 中使用时钟缓冲器、出于何种原因、TI 建议使用哪种器件?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San,

    LMK1D2102 和 LMK1D2102L 具有几乎相同的附加抖动。 LMK1D1202L 的典型附加抖动比 LMK1D2102 小 5fs RMS、但对于 156.25MHz 频率、其最大额定值相同。  

    LMK1D2102 提供全局输出启用/禁用、而 LMK1D2102L 提供可选输出摆幅。 如果您不喜欢这两个选项、我推荐 LMK1D2102L。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、  
    你能否详细说明你的问题 — 我不在关注。  
    对于两款器件、在相同测试条件下、156.25MHz 的附加抖动最大值为 60fs、不过 LMK1D1202L 的典型值存在 5fs 差异。  

    给定用例为 107.52MHz - LMK1D2102 或 LMK1D1202 是不错的选项。区别在于、LMK1D2102 具有两个输入和两个输出组、这些输出组更高、并且也具有振幅选择引脚。  

    LMk1D1202 没有多个输出组、但它有一个可选的输入多路复用器、可在 2 个输入之间进行选择。 这与 LMK1D2102 器件上的两个输入不同、在该器件中、输出组会扇出相应输出组的输入信号。 请参阅下图。 如果客户不需要两个同时需要同时扇出到不同组的输入、我建议将 LMK1D1202 同时扇出。   

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vicente

    我无法在 TI 网站上找到 LMK1D1202。
    那是什么? 从哪里可以获取数据表?

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hirano-San,  
    抱歉、LMK1D1204 是正确的 PN。  

    仅存在 LMK1D2102。  

    此致、  

    Vicente