This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:TICS Pro — 加载寄存器映射

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1600905/lmk05028-tics-pro---load-register-map

器件型号: LMK05028

您好的团队、  

我正在使用以下 2 个寄存器映射来使用 TICS Pro 和 LMK05028: Fs_40G_LMK05028.txtFs_42G_LMK05028.txt 

加载寄存器映射时、在第一页上看不到任何更改:  

image.png

 

说着,我在提示中看到,摄入者是按文件写成的,  

是否有一种简单的方法可以查看与开始页面类似的器件配置? 为什么在加载不同的寄存器映射时它不更新?  

我们通常希望进行一些小的更改、但要确保所有其他寄存器保持不变、但在第一页更新后、很难理解器件行为。  

 

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    TICS Pro 有一些不同的控件、这些控件仅存在于 GUI 中、而不存在于寄存器映射中。 例如、时钟输入频率与任何特定器件寄存器没有直接相关、但它们用于 GUI 中的一些计算和显示。 您可以通过使用鼠标将鼠标悬停在 GUI 中并检查屏幕左角的上下文菜单来判断 GUI 中的某个字段是否受寄存器支持。 由寄存器支持的控制将包括寄存器编号、起始/停止位和长度。 未链接到任何器件寄存器的“flex"元素“元素将仅显示其名称。 请参阅以下示例:

    这意味着、当您导入十六进制寄存器值时、只有 GUI 中由寄存器支持的控件才会更新。 任何弹性元素将保持相同的值 、除非它们被手动覆盖。 如果您希望更新 GUI 的所有元素、我建议保存/加载.tcs 配置文件、而不是十六进制寄存器值。 如果这对我有帮助、请告诉我。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设我使用十六进制寄存器映射更新 GUI、  

    剂量这意味着、如果我将其导出为 TCS 文件、它将更新为正确的值? 我是否需要实际的 EVM?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您导出.tcs 文件、则所有“flex"控“控件也将以正确的值导出。 您通常不需要连接到 EVM 即可在 TICS Pro GUI 中进行更改。