This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33414EVM:具有零延迟模式的 1PPS 抖动清除器典型配置示例

Guru**** 2895560 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33414EVM, LMK5B33414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1585368/lmk5b33414evm-1pps-jitter-cleaner-with-zero-delay-mode-typical-configuration-example

器件型号: LMK5B33414EVM
主题中讨论的其他器件: LMK5B33414

您好:

我有一个 LMK5B33414EVM 评估板、我想进行非常简单的测试、但找不到可在 TICS Pro 上工作的配置。 以下是我要做的事情:

 

我有一个来自 uBlox GNSS 接收器 (Zed-F9P) 的 1PPS 信号、抖动约为+/- 10ns。 我想使用 LMK5B33414EVM 来完成 清除该 1PPS 信号的抖动 (例如,DPLL 具有 0.01Hz 的低带宽)、并在 LMK5B33414 的输出上获得抖动清除的 1PPS 信号 与 1PPS 输入信号同相对齐

例如、由于 DPLL 的低带宽 (0.01Hz)、我假设需要使用 DPLL + APLL 的组合来消除抖动。 为了保证输出 1PPS 信号与输入 1 的相位对齐、我假设 零延迟模式 (ZDM) 频率校准应用。 但我找不到能很好地与 TICS Pro 配合使用的配置、尽管我确信这种组件是一个相当标准的请求。

1PPS 输出信号可以在 LMK5B33414 的任何输出上设置、但无关紧要。 我可以对 XO 使用任何频率(可以使用板载 48MHz OCXO 或任何外部 XO 频率)、因此我不欢迎任何可以执行这种抖动消除功能+ 1PPS 信号对齐的配置。

您能给我一个以这种方式工作的 TICS Pro 配置文件示例吗?
非常感谢您的帮助!

 

此致、

Antoine

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:  

    对此处延迟的回复表示歉意。 我可以在 Tics Pro 中为 LMK5B33414 生成 1pps ZDM 配置、并在我们的一个 EVM 上进行测试、以验证一切是否按预期运行。 我应该能够在接下来的 1-2 天内通过工作配置回复您。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Connor、  


    感谢您的答复。 您的工作配置将非常感谢,只要你有它!

    此致、
    Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Connor、

    您是否成功获得了工作配置? 我还是很困惑...

    感谢您的帮助、

    Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:  

    很抱歉,我以为我很久以前就回答过这个问题了。  

    我在此处为 LMK5B 连接了一个可正常工作的 1pps ZDM 配置。 请注意、启用 ZDM 时、务必先使用 TICS Pro 中的 SYNC/SYSREF/1-PPS 页面切换 SYNC_SW、然后切换 SWRST。 只需点击工具栏中的“SOFT-RESET CHIP“或“SOFT-RESET AND SYNC“按钮、就不会发出同步 ZDM 输出的正确序列。 如果您有任何问题,请告诉我,让这个工作在你的最后  

    e2e.ti.com/.../LMK5B_2D00_ZDM_2D00_1pps_2D00_Working.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    非常感谢这种配置。 这在您配置的 0.1Hz DPLL 带宽下正常工作、但我将该带宽降低至 0.01Hz 有困难、因为这是我的目标。
    不管怎样,我将继续在接下来的几天工作。

    谢谢。此致、

    Antoine