This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002EVM:配置和编程

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002EVM, CDCE62002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1598981/cdce62002evm-configuration-and-programming

器件型号: CDCE622EVM
Thread 中讨论的其他器件: CDCE62002鳄鱼

大家好、我有 CDCE622EVM、我想使用它来生成 1GHz 时钟。 我一直在尝试熟悉该电路板、但:

1-每当我尝试更改频率时、我都使用 CDCE62002EVM GUI 1.2.1 频率规划器、设置所需频率应用计算出的设置、然后点击“Write"<xmt-block0>“ PD(写入)、然后点击“Calibration"(“(校(校准)、否则输出将变平。 按下复位按钮、进入出厂默认配置、然后信号再次出现。 更改输出频率所需的步骤序列是什么? 任意频率

2-我了解到 CDCE62002 可以生成方波信号(时钟)、但我使用出厂设置得到的信号是正弦波。 如何更改为方波时钟信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    请参阅 EVM 用户指南的第 6 节 、其中详细介绍了如何控制 EVM 和写入器件的分步操作。

    我在 EVM GUI 和数据表中看到的默认配置是 125MHz LVDS 在 OUT 1 上、156.25MHz 在 LVPECL out0 上。 这两个波形都是方波。

    此致、

    Sandra   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    生成了 EVM 的默认值。 我的问题就是为什么即使 EVM 应该生成方波信号、我也会在示波器上看到正弦波。 什么是我的缺失? 因为《EVM 用户指南》没有包含故障排除部分。

    在指南中、如果所需的行为是在启动时无需对 EVM 进行编程即可启动 EVM、则保存配置是可选项。 因此、如果我使用使用使用 GUI 频率规划器获得的值在 EVM 中写入配置、而没有将其保存到 EEPROM 中、则配置应该可以。 我的问题是、我使用频率规划器将电路板配置为 60MHz 频率、不保存 EEPROM、保存 EEPROM、 结果相同、没有信号。  

    感谢您的帮助、

    Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    您能和我分享一下如何  测量示波器的时钟吗?  

    此外、根据您的 示波器设置、我希望波形看起来更像正弦波、而不是方波。  

    您能否更新范围以模拟以下图像?  此图来自 CDCE62002 EVM 运算 Y0、其中有一个数学函数 、用于将 P 和 N 通道转换为单波。  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是使用默认配置测量信号的方法:

    就得到了正弦信号

    打开 GUI 工具、 打开频率规划器工具、使用“Write"按钮“按钮写入 EVM、然后按下 PD 校准

    信号消失

    我需要将方波信号用作驱动自定义计数器的时钟、显然我需要更改信号频率。

    谢谢、

    Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我已在 Y0 和 Y1 上禁用 25MHz LVCMOS 输入+ 100MHz LVPECL 的情况下测试了配置、无法重现您的问题。  下面附上了我为该测试创建的配置文件。 您可以将其导入 GUI/EVM 并进行测试。

    我采取的步骤是使用频率规划器在禁用 Y1 的情况下在 Y0 上写入 25MHz 输入和 100MHz 输出。 接着我执行了“/EVM 校准“、然后 通过选择“Write"按钮“按钮来执行对 PD 的写入、这是为了确保 EVM 上的此配置已更新。  

    e2e.ti.com/.../CDCE62002_5F00_2025_5F00_12_5F00_29.ini

    • 我 注意到您正在探测 Y1、是否还观察到 Y0 上的信号损失?
    • 此外、 我看到您的 GUI 已配置为来自 PRIREF 的 25MHz 输入时钟、但您共享的 EVM 图像不会显示 PRIREF 输入。 请确保将时钟馈入 PRIREF 或将基准切换到 SECREF 以使用板载 25MHz 晶体。 由于其 GUI 配置为使用 PRIREF 输入时钟、因此未馈入 PRIREF 可能会导致输出上的信号丢失。   

    示波器和测量方法有几个要点:

    1. 示波器图像显示了 200MHz 带宽、用于滤除频率的谐波。  为了获得尖锐的方波、您需要载波频率 20 倍的示波器带宽 (BW)。  例如、测量 100MHz 信号、您将需要一个具有 2GHz BW 的示波器。     
    2. 看起来您使用的是香蕉/鳄鱼夹、这也会导致信号失真。
    3. 请注意、示波器的接地引脚需要接地、而不是连接到 N 通道。 您可以将其连接到 SMA 的外部部分以进行接地连接。  
      1. 注意、由于您 只会探测其中一个通道、因此您将观察到半摆幅
    4. 我建议使用示波器探头而不是跳线电缆、以实现更好的性能测量和更高的 BW 示波器。   

    请告诉我您在更新后遇到的任何问题。   

    此致、

    Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandra、感谢您的建议。 我的问题是通过您的建议解决的。 现在、我有几点意见和问题。

    因为我有 200MHz 的示波器、所以将频率更改为 20MHz。 20MHz 是在 EVM 上不使用外部元件或信号时的最低频率。

    我获得的信号如下所示:

    我看了环路滤波器工具、其中一个参数超出范围

    下面是闭环图:

    我猜有些谐波会被滤波。 那么、我必须使用通过 SW9 和 SW10 配置的外部滤波器来改善信号吗?

    我是否必须包含端接硬件来改善信号?

    如果我想使用 EVM 生成的信号作为时钟信号来驱动计数器 (MC100EP016A)、  两者之间是否包含任何额外的建议硬件?

    谢谢、

    Juan