This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:针对生产日期代码的组 D 窗口

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1604145/cdclvp111-sp-group-d-window-against-date-code

部件号: CDCLVP111-SP

它可能关心的人,

希望大家都好。

请允许我针对以下日期代码提交有关 D 组窗口的咨询。

P/N:5962-1620701VXC

DC:2329A

适用的 D 组日期代码:2250-2323

似乎 D 组窗口无法测量 DC2329A。

您是否可以向我们提供经修订的 D 组或 5962-1620701VXC、DC:2329A 的整份 PCR 表?

附件是此设备的 PCR 表单。

PCR-Form.pdf 

非常感谢您的支持和热情款待。

 

此致、

Kusachi Yohei Kusachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果旧线程现在已打开、则关闭此线程。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vicente。