This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:使用 lmx2594 进行斜坡调整

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1596597/lmx2594evm-ramp-using-lmx2594

器件型号: LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2594

我使用的是 lmx2594EVM。 我想使用 lmx2594 生成 7.5GHz 至 15GHz 的斜坡。 VCO 斜坡如 lmx2594 数据表第 15 页的图 11 所示。 如何使用 TICS Pro 生成该斜坡。 请向我们提供建议。

此致、

J.Sathish Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是数据表第 7.3.13.2.1 节中示例的配置。 您可以根据需要对其进行修改。

    请注意、每个 50MHz 累积频率变化都会进行 VCO 校准、并保留 50µs 用于校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我生成了一个从 7.5GHz 到 15GHz 的斜坡。 但是、频率略高于我的要求。 如何控制低于和高于我要求的频率。 提前感谢。

    此致、

    JSK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JSK:

    斜坡引擎使用 PLL 分母= 2^32 –1 运行。 因此、最终频率可能与您想要的频率不完全相同。

    此外、当 VCO 频率变化时、由于环路滤波器响应、始终会出现过冲。 例如、