This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694EPEVM:同步两个 LMX2694EPEVM

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2694EPEVM, LMX2594PSEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1604905/lmx2694epevm-synchronizing-two-lmx2694epevm

器件型号: LMX2694EPEVM
主题中讨论的其他器件: LMX2594PSEVM

您好、  

我有一个有关 LMX2694EPEVM 的后续问题:同步两个 LMX2694EPEVM — 时钟和计时论坛-时钟和计时 — TI E2E 支持论坛 

我们现在知道同步在类别 3 下、因为我需要 180MHz 的输出、并且基准时钟为 200MHz。 在焊接 SMA 连接器后、我们向两个 LMX2694EPEVM 的 SNYC 引脚提供了 10MHz 外部正弦波、但我们仍然没有看到这两个信号相干。

是否有任何您可以共享此设置的已配置项目的可能性?
我们遵循本文档的 LMX2594PSEVM 评估说明 、并遵循第 3.1 章中给出的设置。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onur:

    SYNC 信号应该是具有相对于基准时钟的有效建立和保持时间的 CMOS 单脉冲。