This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1208P:输入电压规格

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1208P, CDCLVD1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1604533/lmk1d1208p-input-voltage-specification

器件型号: LMK1D1208P
主题中讨论的其他部件: CDCLVD1204

您好支持团队、

我对 LMK1D1208P 时钟缓冲器的规格有疑问。

在第 6 页的日期表中、输入电压指定如下  

| VIN、DIFF (p-p) 差分输入电压峰峰值{2 ×(VINP–VINN)}|

| VICM = 1 V (VDD = 1.8 V) 0.3 2.4 VPP VICM = 1.25V (VDD = 2.5V/3.3V)|

|最小值=0.3V 最大值=2.4V |

差分峰峰值×电压为何定义为 2 μ V (VINP–VINN)?

差分峰峰值输入电压是否定义为 (VINP–VINN)? 系数 2 来自哪里?

 

为什么我会问这个问题、我想将 CDCLVD1204 缓冲器的 LVDS 直流耦合输出与 LMK1D1208P 缓冲器的直流耦合输入连接起来。

有可能吗?

 

为您提供支持

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Waldemar:  

    [引述 userid=“351372" url="“ url="~“~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1604533/lmk1d1208p-input-voltage-specification

    差分峰峰值×电压为何定义为 2 μ V (VINP–VINN)?

    差分峰峰值输入电压是否定义为 (VINP–VINN)? 系数 2 来自哪里?

    [/报价]


    不确定。  

    差分峰峰值电压通常定义为差分对之间的差值、即_P 和_N

    以以下示例为例:  

    对于某些人、差分输入峰峰值为 Vss。  
    VID 通常是单端输入。 这也是我的定义。  

    在查看或考虑 差分 波形时、系数是 2。 如果减去_P 和_N 信号、则全差分信号峰峰值仅为 2* VID 或 2*(VIH-VIL)。  

    没有官方的行业标准。 几年前、当我开始使用时钟时、这让我感到困惑、我看到相同的首字母缩略词在不同的数据表和供应商之间具有不同的含义。  

    真正重要的是定义输入规格是什么 — 对于 LMK1D、差分峰峰值输入电压定义为 2 ×(VINP–VINN)、这不会造成误差、因此不会产生混淆。  

    这也是产品线之间的一个问题、因为如果您询问我们的 HSC 产品线、VID 的定义是什么 — 他们认为这是全差分摆幅,即 2*(Vin_p - Vin_N)。  
    在时钟和时序 PL 中、我们通常将 VID 视为单端输入摆幅。  

    如前所述、只要我们定义了什么要求、一切都很好。  

    现在、对于第二个问题、 CDCLVD1204 缓冲器的直流耦合 LVDS 输出能否 直流耦合至 LMK1D1208P 的输入?  
    答案是肯定的。  

    在这种情况下、最小保证摆幅为 250mV。  
    这实际上是一个典型的 LVDS 驱动器、因为 LVDS 是业界进行标准化的唯一信号格式。  
    LMK1D1208P 的输入要求如下:  

    我们需要 300mV 或((150mV VID,也称为单端)的最小峰峰值差分输入  

    从高于 (VOD) 的 LVDS 输出来看、我们保证最小单端输出摆幅为 250mV。 这 250mV 保证满足 LMK1D1208P 的输入要求。  

    以下是假设使用 LVDS 驱动器的输入终端。  

    您只需在接收器(即 LMK1D1208P 的输入引脚)附近使用标准 100 Ω 差分终端。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    非常感谢您的快速支持。 我真的很感激。

    提供支持是我喜欢尽可能使用 TI 器件的原因。

    现在我可以继续进行我的设计。

    谢谢、祝大家愉快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Waldemar:  
    我很高兴! 我们随时为您提供帮助Slight smile
    周末愉快!  

    此致、  

    Vicente