This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1205:LMX1205 输出功率与温度间的关系

Guru**** 2972430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1604819/lmx1205-lmx1205-output-power-vs-temperature

器件型号: LMX1205

您好、

您是否有任何显示 LMX1205 输出功率与温度相关性的数据或图形?

数据表似乎不提供与此参数相关的任何规格或曲线。 不过、根据我自己的测量结果、我观察到输出功率会随着温度的升高而降低。
 
谢谢你。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasmus:

    我来检查一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasmus:

    数据显示、当频率低于 11GHz 时、变化小于 1dB。

    当频率大于 12GHz 时、变化小于 1.5dB、但我认为、变化越大、可能只是一个测量误差。