Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMX2595
主题 ( LMX2594) 中讨论的其他器件
您是否可以建议使用 10MHz 作为基准并生成 12.8GHz 的合成器、并采用上述相位噪声规格。
| 0.5 μ V 偏移 | 相位噪声 |
| 100Hz | –60dBc/Hz |
| 1kHz | –70dBc/Hz |
| 10kHz | –80dBc/Hz |
| 100kHz | –90dBc/Hz |
| 1MHz | –100dBc/Hz |