This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:关于上电序列

Guru**** 2925680 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1604703/cdce913-regarding-the-power-up-sequence

部件号: CDCE913

您好的团队、

最近的数据表更新包含对上电序列的更改。
为什么进行修改?
我需要了解对现有系统的影响、因此请解释此更改的背景。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我们建议 CDCE913 的输入时钟在 VDD 开启之前运行。

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    感谢您的答复。
    我想知道的是为什么做出了改变。
    不是如何进行更改。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    很抱歉我误读了这个 问题。  

    在某些应用中、如果时钟输入是静态信号、则 PLL 不会锁定、以避免出现该问题、理想情况下 、输入时钟需要在 VDD 之前开启。  还应避免开启 VDD 后开启输入时钟之间存在长延迟、将延迟保持在 1 秒以内。

    此致、

    Sandra