Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33414
器件型号: LMK5B33414
您好:
我非常感谢时钟和计时领域的专家提供反馈、以确定我们所考虑的目标是否可行。
我们的目标是同步 两个独立的 10MHz 时钟 低于 1ns 的精度 、使用的稳定性 1PPS 信号 提供方 GNSS RTK 接收器 。 我们正在考虑以下架构:
- L1/L2 GNSS RTK 接收器: uBlox Zed-F9P
- 与 APLL 配对的高性能 DPLL:TI LMK5B33414
- 一个非常稳定的 10MHz OCXO: Abracon O-CS41FS59GX-P-P-05-R-10.000MHZ
我们为 LMK5B33414 DPLL 配置了非常窄的带宽(例如 10MHz ) 以实现良好的长期稳定性。
下面是我们使用的测试平台草稿:

我们将两个 10MHz 时钟连接到双通道示波器、并将触发器配置为通道 1 的上升沿。 然后、我们测量通道 1 上升沿和通道 2 上升沿之间的时间差 DeltaT。
我们的目标是获得一个非常稳定的 DeltaT 值: 最大变化为±1ns 在几小时或几天的观察期内(平均值或偏移量对于我们的应用无关紧要;例如,DeltaT = 33ns±1ns 是可以接受的)。
您是否认为此设置和硬件可以实现此目标? 或者、您是否考虑了可实现此性能级别的另一种架构或方法?
目前、我们的测试显示 DeltaT 变化大于 10ns 不幸的是、这对于我们的应用来说太高了、我们还没有看到如何减少这种变化。
提前感谢您提供的任何反馈或建议。
此致、
Antoine