This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828BISQE/NOPB 请参阅

Guru**** 2926570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1605400/lmk04828-lmk04828bisqe-nopb-consult

器件型号: LMK04828

你(们)好

 OSCIN 输入 为 10M 、  输出 配置 为 122.88m。   实际   捕获的频谱分析仪是 133M。   PLL2 锁相 环 寄存器 读 出  它 已 失  锁、  STATUS2 指示   引脚 电平 状态 为 低电平。   您能 为           分别为 10m 和 100m 的一个或两个 oscin 输入提供帮助吗?  输出 LVDS、   时钟 为 122.88m 、  同步 时钟 为 3.84m、 是否是   四线制 配置 文件?    

a2ad5eb5-9619-4f41-af19-39469160a907(1)