This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-POUT:EP 随温度的变化

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1605248/lmx2694-ep-pout-with-temperature

器件型号: LMX2694-LMX2694-LMX2694-LMX26146- EP

您好、

您能否分享 LMX2694-Pout/-SEP 在–25~60C 下的 EP 性能?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    以 25°C 为基准的变化为+/–1.5dB。