This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:LMX2491/2 外部触发问题

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1605710/lmx2491-lmx2491-2-external-trigger-issues

器件型号: LMX2491

在尝试从外部触发 LMX2491 斜坡时、我遇到问题

一段时间前、我们分离了 LMX2491 板并成功使用了它。 该电路板配置为以 20/25 或 20/40us 的上升下降周期持续发出线性调频脉冲。 我们在 TRIG1 上输出一个用于同步的外部电路的标志。

现在、我们希望使用同一块电路板、但在外部一次触发一个上升和下降周期。 我们需要使用通过 RAMP_TRIGA 的 TRIG1 上升沿。 该触发条件应用于在斜坡 1 结束时提供“下一个斜坡“信号。 因此、当触发发生时、我们会看到 ramp0 -> ramp1 ->等待下一个上升沿。

我们按照预期更改了寄存器:R36 和 R58 用于引脚/TRIG 设置、R92 和 R99 用于下一个和下一个 TRIG 设置。 旧寄存器和新寄存器位于以下文本文件中:

当我们对此进行测试时、我们会看到以下行为:

-TRIG1 引脚的“触发“操作似乎是没有上升沿没有信号

- PLL 似乎失去锁定或某种东西,因为它没有正确的线性调频脉冲。

随附的图片显示了我们旧功能 20/25us 配置的基带输出和新的非功能外部触发版本。 测试设置是一个简单的射频分离器、由分离器创建的一个 ARM 延迟、然后混合到基带。 这些器件的单个上升/下降周期应该相同、但新的上升/下降周期显然已损坏。

我们已经尝试使用斜坡复位功能、但没有看到任何改进。 TRIGGER 引脚配置似乎是正确的、并且 len/inc PLL 配置与旧的工作版本相比没有变化。 我们遗漏了什么?

旧工作状态

image.png

新中断

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记附加寄存器文件。 代码示例。

    e2e.ti.com/.../registerValues.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以测量 Vtune 电压和触发器 1 信号、这张图可以让我们更好地了解出了什么问题。  

    BTW、您配置中的参考时钟和 VCO 频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel、

    感谢您的答复。 我已将包含 VTune 的图像添加到内部和外部触发器状态。

    我认为它是 100MHz 基准、VCO 范围为 4.2GHz 至 4.9GHz。 如果有所不同、我可以在寄存器上重新进行数学运算。 我认为如果我们只需要更改触发值、则 len/inc 值将是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TO 配置是可以的、但不需要 RAMP0_RST、因为 RAMP1 返回到 RAMP0 的起始频率。

    对于 TI 配置、如果您要斜升、请斜降、然后等待 TRIG1 输入启动下一个周期。 我建议再添加一个斜坡配置。