This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SA555:如何计算传播延迟

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555, SA555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1608731/sa555-how-to-calculate-propagation-delay

部件号: SA555
主题: TLC555

尊敬的 expart:

在上一个主题中、我询问了传播延迟。

 SA555:R、C 值注意事项 — 时钟和计时论坛-时钟和计时 — TI E2E 支持论坛

Ron 阐述了“ 16kHz 的传播延迟将引入大约 4%的误差“

我进行了计算、但结果延迟小于 0.1%。 您能告诉我如何计算吗?
传播延迟 calculator.xlsx

TLC555 数据表中的以下内容:

image.png

image.png

此致、
Hiromu

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiromu-San、

    TLC555 比 SA555 快得多、因此数据没有用处。 tc (h) 和 tc (l) 公式需要大于图表传播延迟的有效传播延迟。 制表传播延迟是一种大信号阶跃函数设置。 在实际的非稳态电路中、输入是慢速电阻电容器电荷曲线。 因此、过驱随时间而变化、速率由 CT、RA、RB、ron 设置。 对于简单图表的过多数据。  计算可以得到简化的近似结果。 此外、大多数现代电容器会因工作点而异(例如电压调制)。  

    根据经验实数测试、我内插了 4%。 这也是一种估计。 设计该电路时必须了解确切的结果。