This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703:[TPS3703]时序控制-- 60~80ms

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3703, TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1607835/tps3703-tps3703-timing-control--60-80ms

部件号: TPS3703
主题: TPS3899 中讨论的其他器件

您好、TI

我们计划使用 TPS3703 来实现 IC 上电时序。
IC 要求在内将复位信号置为高电平 60ms (min)/ 70ms(典型值)/ 80ms (max) 稳定后改变高电平。

TPS3703 是否适合此要求?

或者、还有其他建议吗?

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    请在下面提供更多详细信息。

    要监控的电源轨的标称电压:

    将复位置为有效所需的电压阈值:

    是否仅监控欠压和/或仅监控过压:

    应用的环境温度:

    是否需要任何其他功能? (手动复位,独立 SENSE 和 VDD 等):

    Jesse   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesse

    要监测的电源轨的标称电压:3.3V

    使 RESET 置为有效所需的电压阈值:未指定、但需要延迟时间   60ms (min)/ 70ms(典型值)/ 80ms (max)

    是否仅监控欠压和/或仅监控过压:仅上升

    应用的环境温度:–40~85 Ω

    是否需要任何其他功能? (手动复位,独立 SENSE 和 VDD 等):RESET 引脚的 OD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    您是否仅监控欠压和/或过压:仅监控上升

    由于该功能用于时序控制、因此我假设当受监控的电源轨高于阈值时、器件需要将高电平置为无效、如果不需要其他要求、我推荐 TPS3899。  TPS3899DL01DSER

    这是一款具有可编程毛刺抑制/检测延迟和复位延迟以及可调节检测阈值的低电平有效、开漏、欠压监控器件。  

    Jesse