请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMX2694-SEP
数据表表表 7-11 规定了引脚的建议处理方式、这表明 RFOUTx VCC 应端接 50 欧姆。 如果使用了其中一个互补 RFOUT 引脚、而另一个引脚不使用、则每个引脚的阻抗应该类似。如果这两个引脚都未使用、那么对于航天飞行环境、建议采用哪种配置? 如果这些引脚保持悬空、是否存在器件单粒子瞬变 (SET)、闩锁或金属悬空问题的风险?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: LMX2694-SEP
数据表表表 7-11 规定了引脚的建议处理方式、这表明 RFOUTx VCC 应端接 50 欧姆。 如果使用了其中一个互补 RFOUT 引脚、而另一个引脚不使用、则每个引脚的阻抗应该类似。如果这两个引脚都未使用、那么对于航天飞行环境、建议采用哪种配置? 如果这些引脚保持悬空、是否存在器件单粒子瞬变 (SET)、闩锁或金属悬空问题的风险?