This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04228:LMK04228 上的集成电容?

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1609122/lmk04228-integrated-capacitance-on-lmk04228

器件型号: LMK04228
主题中讨论的其他器件: LMK04828

在比较 LMK04828 和 LMK04228 的文档时、我注意到第 11 节(电源建议)的大部分内容已经被剥离。 本节包括一个说明这一点的段落  

LMK0482x 上的集成电容使得无需外部高频去耦电容器 (<1nF)。 与关断器件旁路电容相比、内部电容在滤除高频噪声时更有效、因为 LMK0482x 电路和旁路电容器之间没有键合线电感。 为了实现较低频率的去耦和电压稳定、去耦电容器仍然是有益的。

LMK04228 是否具有相同的注入电容? 或者我们是否需要额外的高频去耦?

一般而言、只要性能可接受、您是否可以在不进行更改的情况下将 LMK04828 与 LMK04228 交换?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    只要使用铁氧体磁珠将电路板电源与芯片电源隔离、高频去耦/抑制就应该正常。  

    只要性能可接受、就可以互换两个器件而不发生任何变化。

    谢谢、

    Michael