This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102:FTDI 接口已禁用

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1606888/lmk3h0102-ftdi-interface-is-disabled

器件型号: LMK3H0102
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

LMK3H0102 的 TICS Pro 显示了 Communication Setup 对话框中接口选择的选项“FTDI",“,但、但删除了 FTDI 选项、是否会在将来的版本中启用该选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    EVM 使用 USB2ANY 作为接口、而不是 FTDI。  

    LMK3H0102 的通信协议为 I2C。  

    某些旧版评估模块支持 FTDI。

     有关 FTDI 的更多信息、请参阅此 e2e 主题 

    此致、

    Sandra