This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216:配置审查

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216, ADC3664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1607379/lmk5b33216-config-review

器件型号: LMK5B33216
主题中讨论的其他器件: ADC3664

尊敬的团队:

我们需要一些帮助、以便了解 LMK5B33216 用于采用 ADC3664 的客户端定制解决方案。  输入旨在为 120MHz、所有 16 个通道上的输出都要与 XO 38.88MHz 搭配使用 480MHz。

 

该信号用作 ADC3664 的 LVDS 时钟。

 

请查找附加的 I2C 配置。  我们在使用 TICPRO-SW 加载配置时遇到了一些问题。  我们将配置 IC 上签名 I2C 地址。

 

此致、

Daniel Waleniak

lmk_config.txt 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    有任何反馈意见? 请在下面查看客户的其他信息。

    关于 ADC3664、您能不能解释一下。

    1. 您是否有多个定制电路板在每个电路板上都具有 16 个 ADC3664 IC?
      1. 有多少块电路板?

    NS:我们有 5 块组装板,每个板上有 16 个集成电路。

    1. 是否只有每个电路板上的一些 ADC3664 IC 会观察到该问题?
      1. 它们似乎与它们的物理位置或在信号链中的位置没有关系。

    NS:是的、我们在一些 IC 上观察到(每个板的位置不同)。

    未发送 LVDS 时钟。 每块板发生一到两个 IC 的情况。

    1. 您能否分享一些示波器(在最小输入和输出时钟,电源)屏幕截图、其中显示的是正常工作的 IC、而不是正常工作的 IC?

    NS:这是我们要遵循的配置过程、今晚请查看示波器图像:

          1. 我们会执行断电、以便对 ADC 的输入时钟执行配置
            1. 命令:0x0008、0x01
          2. 设置时钟后、我们将 ADC 芯片配置为发送恒定值并上电
            1. 命令:
            2. //重置
    1. 0x0000、0x01
    2. 0x0000、0x00
            1. //输出映射
    1. 0x0007、0x40
    2. 0x0007、0x48
    • 0x0007、0x4b
            1. //加载电子保险丝(等待完成)–在这里我们也按照数据表中所述做暂停
    1. 0x0013、0x01
    2. 0x0013、0x00
            1. //更改 LVDS 延迟
    1. 0x001E、0x00
            1. //将 FCLK 断电
    1. 0x0009、0x20
            1. // config_resolution
    1. 0x001b、0x80
    2. 0x001b、0x88
            1. //配置抽取旁路(默认)
            2. // config fclk
    1. 0x0019、0x10
            1. //配置常量模式
    1. 0x0014、0x30
    2. 0x0015、0x33
    • 0x0016、0x6F
            1. //打开电源
    1. 0x0008、0x00
          1. 在 FPGA 端的 LVDS 校准期间、我们与 ADC IC 进行通信(直到校准完成)、我们在其中设置以下寄存器:
            1. //用于延迟校准的 const
    1. 0x0014、0x30
    2. 0x0015、0x33
    • 0x0016、0x6F
            1. //通道 0 位移的 const
    1. 0x0014、0x50
    2. 0x0015、0x55
    • 0x0016、0x6D
            1. //通道 1 位移的 const
    1. 0x0014、0xA0
    2. 0x0015、0xAA
    • 0x0016、0x6E
          1. 校准完成后、我们写入以下寄存器以设置为输入采样
            1. 0x0016、0x02

     

     

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您 是否可以共享 LMK5B33216 的.tcs 配置文件?

    此致、

    Riley