This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B-Q1:Re:端接电阻器

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1602370/lmk05318b-q1-re-termination-resistors

器件型号: LMK05318B-Q1

尊敬的团队:  

请查看下面随附的图像。

image.png

 

提到对于 3.3V 端接电阻为 125E 和 375E

我的问题是,我可以使用 125E 部分,在这个地方有 5%的耐受性。

希望尽快得到你一方的答复。

谢谢、此致、  
Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:  

    是的、此图中 R1/R2 的 5%电阻容差是正常的。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor Lewis:  

    感谢您的答复。

    另一个问题是、对于 375E 电阻器、我使用 0.1%容差。 如果我使用 125E 5%容差的电阻器和 375E 0.1%容差的电阻器、这会导致任何问题吗?

    希望尽快得到你一方的答复。

    谢谢、此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor Lewis:  

    我还有一个问题。

    125E。 也可以使用最接近的值 124E 或 126E。 会产生什么影响?

    请仔细研究一下、并提出建议、

    希望尽快得到你一方的答复。

    谢谢、此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    该分压器的目的是将 XO 输入摆幅从 3.3V 降低到 0.4V 至 2.6V 允许范围内的某个值(请参阅下表)。 默认建议使用 125 Ω 和 375 Ω 会将输入摆幅降低至大约 3.3V *(375/(375+125))= 2.475V。 只要摆幅降至 2.6V 以下、就可以使用不同值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:  

    谢谢你的答复,这真的是有帮助的。

    此致、  
    Maharajan P