This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM1802:具有 125°C 额定值的 CDCM1802RGTR 替代产品

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1608495/cdcm1802-cdcm1802rgtr-alternate-with-125c-rating

部件号: CDCM1802

您好:  

TI 是否提供 CDCM1802RGTR 或类似器件、但最高额定温度为 125°C?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shannon、  
    温度额定值升高后无任何变化。  
    您的预期应用、输入频率、输入频率类型和所需输出频率类型是什么?  
    这样可以查找替代器件。  
    您是需要分压器功能、还是只需要扇出并需要高温缓冲器?