This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:VbiasVCO 引脚的电压问题

Guru**** 2925080 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1609689/lmx2592-the-voltage-issue-of-the-vbiasvco-pin-of-lmx2592

器件型号: LMX2592

在测试期间、我发现 LMX2592 的 VbiasVCO 引脚电压为 0.26V、而 VbiasVCO2 的电压为 0.7V。 我不确定这是否正确、也很好奇这是否会导致锁相环失去锁定或导致其他异常现象。 因此、我想问一下、当锁相环处于正常锁定状态时、这两个引脚的电压应该是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziyi:

    使用 TICS Pro 默认配置、将器件编程为锁定后、我会获得以下引脚电压。

    VREGIN = 1.229

    VREFVCO = 2.837

    VREGVCO = 2.018

    VREFVCO2 = 2.846

    VBIASVCO = 0.966(上电后无编程 0.27)

    VBIASVCO2 = 0.651

    VBIASVARC = 1.532