This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:PLL 不锁定。

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1608182/cdce913-the-pll-does-not-lock

部件号: CDCE913

您好的团队、

到目前为止、还没有任何特定问题、但无法锁定 PLL 的器件突然出现。
由于器件仍然存在这种现象、因此我认为器件本身就是原因。
我想分享电路图和波形、如果我们能通过私人消息对此进行讨论、我将不胜感激。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    请发送电子邮件、我们可以继续进行讨论。

    我将结束该主题。

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    我把它发送到你的电子邮件地址,但它似乎反弹回来.
    我向您发送了一个朋友请求、您可以通过私人消息与我共享您的电子邮件地址吗?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    您可以回复或向我发送私人消息吗?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryu、我 只是给你发了一条消息  

    此致、

    Sandra