Other Parts Discussed in Thread: LMX2624-SP
器件型号: LMX2624-SP
我在定制电路板上难以从 LMX2624-SP 获取射频输出。 我已经使用 TI EVM 和 TICS PRO 软件验证了基本的 SPI 通信:寄存器写入成功(例如,我可以切换 R0 中的断电位)、但 PLL 不会产生输出信号。
在调试时、我注意到 LMX2624-SP 数据表和与电荷泵增益字段相关的 TICS PRO 寄存器映射之间存在明显的不一致性。
数据表中指定的值 SNAS849(2024 年 12 月) 、第 42 页、表 7-5(R2 寄存器字段说明):
-
位 [10:6] 才会标记出来 CP25V_IUP (电荷泵增益)
-
这意味着 a 5 位字段
-
该表说明了的值 0x4 对应于的电荷泵电流 1.5mA
在 TICS PRO 中 EVM 默认电荷泵增益也设置为 1.5mA 。 因此、根据数据表说明、我希望将 R2 的位[10:6]编程为 00100 (0x04)。
但是、当我使用默认设置(位)检查 TICS PRO 中的寄存器映射时 [10:6]已设置为 11100 、对应于 0x1C(十进制 28) 。 这与 1.5mA 数据表中指示的值不匹配。
此外、中似乎存在差异 CP25V_IUP 字段的定义宽度 :
-
数据表说明了字段范围 位[10:6]
-
TICS PRO 显示字段跨越 仅位[10:8] (请参阅随附的屏幕截图)

如果该字段确实只跨越位[10:8]、则为 A 3 位字段 、它将与数据表中的最大定义值一致 0x7(二进制 111) 。 这表明数据表位范围可能不正确、或者 TICS PRO 正在应用额外的内部编码或偏移。
另请注意、在 TICS PRO 中、可用选项范围为 0mA 到 15mA。 在数据表中、它们仅从“未使用“到 1.5mA。 我想验证哪个选项范围是正确的。 我想 15mA TICS PRO 中的“TICS PRO“可能是指 1.5mA、只是缺少小数点?
鉴于这些差异:
-
1.5mA 的数据表值: 0x4
-
TICS PRO 编程值: 0x1C
-
数据表字段宽度: 5 位
-
TICS Pro 字段宽度: 3 位
我希望澄清以下问题:
-
正确的位范围 CP25V_IUP 字段中
-
TICS PRO 是否对此字段应用任何内部映射或缩放
-
不使用 TICS PRO 时手动对此字段进行编程的正确方法
澄清这一点有助于确保 PLL 配置正确、也可能说明我看不到射频输出的原因。 总的来说、为了避免其他误解、我希望此芯片的应用工程师能够联系以验证我是否正确对芯片进行编程。
感谢您的支持。