This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:当 VDD 超出建议的工作范围时、LMK05318 的性能下降

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1610957/lmk05318-performance-degradation-of-lmk05318-when-vdd-is-outside-recommended-operating-range

器件型号: LMK05318

我正在设计一个窗口比较器来保护 LMK05318、并评估绝对最坏情况下的电压跳闸点范围。 为了更大限度地减少干扰跳变、我需要将标称跳变点设置为略大于 3.135-3.465V 的建议工作电压范围。我的标称跳变点为 3.118-3.496V。看最 坏情况限值的边缘、LMK 的电源电压范围为 3.030V - 3.575V(当然,一切同时都处于最坏情况下的值的可能性非常小)。

  1. 在达到标称跳变点 (3.118 - 3.496 V) 时、预期 LMK 会出现哪种运行和/或性能降级?
  2. 在最坏情况下的跳闸点 (3.030 - 3.575V) 运行 LMK 时、应该出现哪种运行和/或性能降级?
  3. 如果存在器件从工作变为非工作的电压、您能告诉我这是什么电压、以便我至少保证器件在车窗内时仍能正常工作、即使性能下降也是如此吗?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:  

    对于该器件、VDDO 电源轨可以在低至 1.8V 的电压下运行、因此这里的主要问题是内核电源电压。 我预计器件将保持运行、直到内核电源降至 2.8V 左右。 此时、可能没有足够的余量来确保器件可以启动并正常运行。 当电源电压低于我们的最小建议值 3.135V 时、相位噪声性能可能会有所下降、但输出时钟频率应仍然准确。 我们不建议超过最大额定电压 3.465V、因为这可能会给器件可靠性带来一些问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我。