This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:所需的 VCXO 规格

Guru**** 2924500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1611285/lmk04832-sp-required-vcxo-specification

器件型号: LMK04832-SP

您好、

您能否提供有关特定 VCXO 的 PLL 解锁问题的指南?

问题如下所示。

  • Crystek 603281 无问题(CPout 1.4V~2.3V 摆幅)
  • Q-tech 的 MCM8730 出现 PLL 解锁问题(CPout 3.2V 连续输出)

603281 输出为 0~3.3V、MCM8730 输出为 0.5V~6V。

请指导客户针对此问题设置了什么设置。

 

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我找不到 MCM8730 的数据表。 如果此器件需要 3V 调谐电压才能获得正确的频率、则必须对 PLL1 使用有源滤波器。  

    通常、VCXO 需要 Vcc/2 作为指定频率的调谐电压。 因此、对于 3.3V VCXO、调谐电压约为 1.65V。