This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594 寄存器编程

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1612281/lmx2594-lmx2594-register-programming

部件号: LMX2594

关于 LMX2594 寄存器、我想知道:

1.是否有正式推荐的寄存器配置时间顺序? 例如、先上电、然后设置频率和电源、锁定、然后读回。 是否有更具体的建议时间顺序、配置逻辑或序列? 我想提及这一点、以便更清楚地告诉嵌入式开发人员首先注册配置哪个软件。

2.我注意到 R0 到 R112 都支持回读。 如果启用了回读、特定寄存器是否可以有选择性地读回?

3.我注意到寄存器参数 OUT_MUTE 和 OUT_FORCE 需要一起配置。 是否有特定的时间顺序进行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qin:

    数据表中提供了编程序列、除了不需要第 3 步、我们将在下一个数据表版本中删除此步骤。  

    寄存器读回没有序列、您可以按任何顺序读回任何寄存器。  

    OUT_MUTE 和 OUT_FORCE 没有编程序列要求。