This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694EPEVM:SYSREF 模式

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2694EPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1609699/lmx2694epevm-sysref-mode

器件型号: LMX2694EPEVM

大家好、E2E 专家:

我们购买了一个用于原型设计的 LMX2694EPEVM 评估板。

我们想测试 SYSREF 模式、如用户手册 (p8 图 9 和 10) 所示、方法是在具有可编程延迟的 RFOUT B 上生成信号(相对于 RFOUT A)、但我们无法生成该输出信号。 图 10 也没有显示信号频率(我们实际上是在 100MHz 输出端吗? 同步时钟、也有 100MHz?)。

我们的问题是、以我们重现图 9 中所示的 PLL 设置为例、一旦激活 VCO_PHASE_SYNC、RFOUT A 输出就会解锁(输出频率不再是 100MHz)。 RFOUT B 输出保持关闭状态(无信号)。 ‘“Switching SysRefFreq Pin“或“Toggle‘Sync Pin“会使 USBtoANY 模块仅发送高电平状态(上升沿)、但似乎对 RFOUT A 和 RFOUT B 输出没有影响。

您能否确认硬件配置并指定 SYNC 引脚和/或 SYSREF 上是否需要外部信号? (如果 USBtoANY 模块足以满足此情况)。

您能否为我们发送一个所有寄存器的配置文件、以确保测试可重现?

如果可能、请向我们展示 SYNC、SYSREF、RFOUTA 和 RFOUTB 信号的时序图、以便我们可以验证设置。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    检查 VCO_PHASE_SYNC 位后、N 分频器将发生变化、我们可能需要再次对所有寄存器进行编程。

    需要取消选中 INPIN_IGNORE 位、否则 SYNC 和 SYSREFREQ 引脚上的信号将被忽略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel、

    我通过了禁用 (=0 ) INPIN_ignor 的建议,但我仍然面临同样的问题。  

    一旦我激活 VCO_PHASE_SYNC = 1、RFOUTA 输出信号就会解锁。

    ‘、我注意到当我激活“toggle SysRefReq Pin“:Python Error Pin “ysRefReq‘S’not found“时出现错误
    (“切换同步引脚“‘不会出现此错误)。 这可能与我的问题有关?

    有关附带的信息、请参阅

    - TICS Pro 软件上的错误的屏幕截图
    -注册表
    -激活 VCO_PHASE_sinc 前后 RFOUTA(绿色)、RFOUTB(橙色)和 OSCIN(黄色)上的示波器信号

    e2e.ti.com/.../4705.HexRegisterValues.txt

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCO_PHASE_SYNC  = 1 时解锁的原因是、当  IncludedDivide = 6 时、相位检测频率过高、我们可以使用 FCAL_HPFD_ADJ 寄存器将 VCO 校准期间使用的相位检测器频率降至低于 50MHz。

    好的、我看到我这边的 python 错误、我会修复这个问题。 同时、请转到 User Control 页面手动设置 SYSREFREQ 引脚状态。