This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581E:设计 LMX2581E 取代 ADI ADF4351 需要一些技术支持

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581E, CDCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1612437/lmx2581e-design-lmx2581e-replace-adi-adf4351-some-technical-support-needed

器件型号: LMX2581E
主题中讨论的其他器件: CDCM1802

专家:您好:

 我们希望设计 LMX2581E 取代 ADI ADF4351。 我们希望获得以下建议、我们可以快速移动解决方案、您可以帮助支持以下问题吗?  

(1) 是否有单端或差分输出参考设计可以提供给我们?  

(2) 由于我们想考虑将 CDCM1802 分频器作为 LMX2581E 的输入,您可以参考以下 CDCM1802 差分输入共模电压规格,所以我们想仔细检查 LMX2581E 输出共模电压工作规格是什么? CDCM1802 是否可以使用配箱?  

image.png

谢谢你  

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    CDCM 是一款很旧的器件、您有应用框图吗? 手绘很好,我只是想根据他们的要求建议最佳的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel 你好:

     感谢您的反馈,因为这是保密协议保密协议,我发送了另一个内部讨论主题,你可以仔细检查它吗?  

    谢谢你  

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    我将关闭此帖子、我们可以继续新帖子。