This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616EVM:TICS Pro v1.7.10.1 的写入寄存器无法正常工作

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMK04616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1612412/lmk04616evm-write-register-with-tics-pro-v1-7-10-1-not-working

器件型号: LMK04616EVM
Thread 中讨论的其他器件: USB2ANYLMK04616

我可以在上更改分频器 0 和 1 的输出设置 配置 在值 1 和 2 之间的页面成功。 每次表明它将预期值写入 R68 时。  但当我尝试从中执行同样的操作时 原始寄存器 页面无法正常工作。  如果该值为 0x004401、我尝试将其更改为 0x004402、它会显示为红色、当我点击“Write Register“时、它会写入 0x00 4401。  似乎每个寄存器都是如此。  使用 TICSPro v1.7.7.2 将同一根电缆连接到另一台计算机、并且它按预期工作;我们可以从中更改值 原始寄存器 页面。

最后、我尝试使用 Python 界面执行此操作、当遇到问题时、我尝试通过 GUI 进行尝试。  同样的问题。  这是已知问题吗?  还是配置不正确? Screenshot4TI.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步实验表明我可以更改寄存器的地址部分!  也就是说、对于 R2、如果电流值为 0x00 0200、我可以将其更改为 0x00 0300! 有些东西是非常坏的。 我应该无法更改寄存器的地址、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serge:

    没错、较新版本的 TICS Pro 存在此问题。 在旧版本中、我们可以更改数据字段值、但不能更改地址。  

    权变措施、我们可以直接更改位值、而不是写入 Data 框。  

    单击要更改的位、键入值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以... 我会尝试一下。 然后如何最好地通过 Python 界面完成这项工作,这正是我真正需要做的。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真正想做的是使用 TI 的 Python 接口 (ticspro.py) 建立与电路板的连接。 我想、一种方法是查看是否可以更改寄存器的值、写入寄存器、然后读回寄存器、从而确保寄存器发生更改。  如果有办法做到这一点(从这个最新版本的 Python )?  我还可以做些什么来确保我具有硬件连接吗?

    我刚才验证了可以使用 GetAllUSB2ANY () 来验证电缆是否已连接到 USB2ANY、但即使电路板未通电、仍然可以连接。  我确实需要某种装置、表明电路板本身正在通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serge:

    我们不支持软件开发。 由于您已安装 TICS Pro、因此您应该能够找到我们为 GUI 构建的脚本。  

    C:\ProgramData\TICS Texas Instruments Pro\Configurations\Devices\Clock Generator-Jitter Cleaner(双环路)\LMK0461x\LMK04616

    希望这些文件有所帮助。