This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6D:实施

Guru**** 2915170 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1612479/lmk6d-implementation

器件型号: LMK6D
主题中讨论的其他器件: TIDA-010256

尊敬的团队:

 

我们希望将 LMK6DE156250BDLE 用作交流耦合 LVDS 振荡器、并有一些要求。

 

->在一些原理图 (TIDA-010256) 中、我们看到在振荡器器件和交流电容器之间使用了 100R 端接电阻器、这种方法的目的是什么? (在大多数情况下,在交流电容器和时钟恢复器之间使用 100R 终端电阻器、尽可能靠近 RX 引脚)

-> LMK6DE156250BDLE VDD 引脚去耦的正确方法是什么、是否建议使用铁氧体磁珠?如果有、156.25MHz 的值是多少?


我们的原理图

image.png

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 D:  
    以下是假设 Rx 具有内部偏置的 LVDS 交流耦合的正确端接。  

    这样做的目的是适当地端接驱动器。  

    无需铁氧体磁珠。  


    此致、  

    Vicente