This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:3V3->1V8 时钟信号转换器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T125, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1613852/sn74lv1t125-3v3--1v8-clock-signal-translator

器件型号: SN74LV1T125
Thread 中讨论的其他器件: SN74AXC1T45

Ti 先生

我需要一个元件将 48MHz 时钟信号从 3、3V 转换为 1、8V ...我可以使用 SN74LV1T125 还是您建议使用不同的 p/n?

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我建议将 SN74AXC1T45 用于时钟信号。 此设计支持 3.3V 至 1.8V 的 48MHz、并具有比 SN74LV1T125 更小的封装选项。

    此致、

    Josh