This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:每个已使用通道的精确功率

Guru**** 2918400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1613485/cdclvp111-sp-accurate-power-per-used-channel

部件号: CDCLVP111-SP

大家好、我们超出了该器件的温度限值。  我们仅使用 10 个输出中的 6 个。  我是否可以假设功率是总 405mA 最坏情况的 6/10 分之一。  或者你有一个更好的计算方法吗?

 

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:  
    在本例中、我的 23.5mA 会比使用的输出数量 (6) 多、并 增加大约 0.05A、这是 3.3V 电源的近似器件消耗量、这正是我们在 EVM 上看到的。  

    在这种情况下、它应该在室温下接近 200mA。在更糟糕的情况下、我预计可能会有 10%的差异、因此 220mA 将是一个 粗略的估算值。  


    此计算得出的粗略估算接近 0.6 * 405mA = 243mA、其中 405mA 是官方最差规格的电流消耗、直接由 20mA 关闭。  

    因此、与我的计算相比、您的假设可能是一种更好的方法来解决 20mA 附近的更多电流消耗问题。  

    此致、  

    Vicente