This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:有关 LMK04828 同步和同步引脚使用情况的问题

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC32RF55

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1614069/lmk04828-questions-about-synchronization-and-sync-pin-usage-of-lmk04828

器件型号: LMK04828
主题中讨论的其他器件: ADC32RF55

您好:

我正在对 LMK04828 和 ADC32RF55 进行测试。 我想同步 LMK 输出时钟的相位。 我尝试使用 FPGA GPIO 同步 LMK04828 的同步引脚、但无法正常工作。

我将使用 ADJ54JxxEVM GUI 附带的配置文件。 您能告诉我需要修改哪些寄存器以通过 FPGA 控制 SYNC 引脚吗? 我已附上当前正在使用的配置文件。

LMK_LMK___LW_AT__983p04_MSPS.cfg Config_Onboard_ 

 

此致

Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    GUI 不是我们团队开发的、 请在 ADC 论坛中创建新帖子以获得支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noel

    问题不是关于 GUI、而是关于 LMK 的寄存器设置。

    总之、对于如何设置寄存器以使用 LMK 的 SYNC 引脚以及相关问题、最好在 ADC 论坛上再次提问吗?

    此致

    Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    对于 LMK 器件应用或我们的 GUI TICS Pro、这是聊天的合适地点。  

    有两种方法可以将 SYNC 置为有效:(1) 使用 SYNC 引脚 (2) 编程寄存器 SYNC_POL。

    在 SYNC 置为有效之前、我们需要正确设置 SYNC 配置。

    对于通用同步、请执行以下操作:

    SYNC_1SHOT_EN = 0

    SYNC_POL = 0

    SYNC_EN = 1

    SYNC_PLL2_DLD = 0

    SYNC_PLL1_DLD = 0

    SYNC_MODE = 1

    如果您使用 SYNC 引脚进行 SYNC、则向 SYNC 引脚施加 L-H-L 脉冲。

    如果使用 SPI 进行同步、则编程 SYNC_POL = 1、然后= 0。