This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204EVM:TICS Pro 和 AMP;PLLATINUM 仿真

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1614230/lmx1204evm-tics-pro-pllatinum-sim

器件型号: LMX1204EVM

您好:

我们最近购买了一些 PLL 和时钟分配 EVB、希望使用 TICS Pro 和 PLLatinum Sim 进行测试、但当我们注册时、无法下载软件并获得拒绝访问声明。 我们是一家总部设在英国的非军事企业、因此请在对其进行分类时寻求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    它现在应该起作用、请给它一个线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    这对我有效、但对我的同事无效。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    这是贸易合规性问题、我让贸易合规性团队中的人员释放您的 TI 账户 以访问下载链接。 如果您的同事需要访问权限、我需要再次执行相同的流程。 请告诉我您希望如何继续。