This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:VCC 时钟去耦

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1614504/lmk04832-sp-vcc-clock-decoupling

器件型号: LMK04832-SP

当稳压器与时钟输出(如 Vcc2_cg1 等)的器件不在同一 CCA 上时、LMK04832-SP 的铁氧体之后的建议去耦电容器及其值是多少?  它们是评估板上的多个电容器、除了 1uF 外、似乎所有都是 DNI。  我们是否需要额外的更大容值电容器、例如 8.2uF?  我说是 8.2uF、因为我们不想使用电容值更高的电容器、而这需要增大尺寸。   评估板上似乎有一个 10 μ F 电容器、是 DNI、用于这些类型的输出。  您是否建议在这些网络上添加其他具有较小容值的电容器(在评估板上也是 DNI)?  如果时钟在特定部分断电、那么我们是否需要去耦电容器、如果我们这样做、它们是否可以小于 1uF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    对于 Vccx_CGX 电源引脚、1µF 电容器用于滤除 SYSREF 时钟中的低频噪声。 我们认为 1µF 已经足够好、评估板中的 10µF 电容器是用于评估的占位元件。 这些电源引脚具有用于高频 SDCLK 时钟滤波的内部小电容、无需外部小电容。