This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594 同步无法锁定

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1604961/lmx2594-lmx2594-synchronization-cannot-be-locked

部件号: LMX2594

您好:

客户需要同步三个 LMX2594。 工作状态为十进制锁定、即类别 3。

在正常配置频率下、LMX2594 可以正常工作、但如果寄存器按如下方式写入 SYNC 配置、则无法锁定。 请结合以下配置进行分析。

SYNC 信号指示时序关键型、但具体要求不明确。 请提供时间或说明。

LMX2594 描述如下:
1. VCO 在自动模式下工作。
2. LMX2594 的原理图如下所示。 SYNC 直接连接到 FPGA。

image_1766622853246.jpg

3.附件中显示了 LMX2594 寄存器的初始配置。

LMX2694 初始化寄存器 Configuration.txt 

4、PLL 基准频率为 100MHz、相位检测频率为 100MHz。 例如:Ref = Fpdf = 100MHz、fout = 8.25GHz。

锁定后写入的 SYNC 配置寄存器为:
VCO_PHASE_SYNC:R0[14]= 1
INPIN_IGNORE:R58[15]= 0
MASH_RST_COUNT:= 50000
CAL_CLK_DIV:R1[2:0]= 0

SYCN 提供一个具有未知时序、未知延迟和 10ms 持续时间的脉冲。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    您的图片和.txt 文件未通过、我无法打开它们。

    以下是我使用 TICS Pro 创建的配置。

    e2e.ti.com/.../LMX2594-8250M-sync-config.tcs

    SYNC 脉冲具有如下时序限制:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel、

    LMX2594 现在可以正常锁定 8.25GHz 频点。 其他未分频的频率点也可以正常锁定。 但分频的频点仍然无法锁定。 我们现在提供两个频率点、即 7400MHz 和 7460MHz。 我可以询问如何配置寄存器。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    这是配置。