This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:两个 LMX2615-SP 的共享 SPI 总线

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1614488/lmx2615-sp-shared-spi-bus-for-two-lmx2615-sp

器件型号: LMX2615-SP

您好:

我想分享两个具有串行数据输出的 LMX2615-SP 器件的 SPI 总线、用于在 MUXOUT 引脚上回读。 尽管数据表表明、这可以通过设置 MUXOUT_CTRL=0 来实现、但该引脚的默认设置为锁定检测(输出)。 如果 MUXout 引脚都配置为复位输出、如何将其连接在一起?  

在重置后(在配置为三态之前)将两个引脚基本配置为 outpus 时、您是否有防止损坏这两个引脚的建议。 我考虑了每个引脚上都有一个串联电阻器、但我不知道使用什么值来更大限度地减少损坏、并在接口的最大速度下仍能确保良好的功能。

默认值 说明
MUXOUT_LD_SEL 1. 锁定检测
MUXOUT_CTRL 1. 正常运行

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilles:

    可以共享 SPI CLK 和数据、但必须分离 CS、否则两个器件将同时进行编程。 建议使用电阻器或 MCU GPIO 或 SPI 接口输出将两个 CS 引脚默认拉至高电平状态。  

    复位后、两个器件的 MUXOUT 设置为输出、且状态为低电平、不会发生冲突。 最好在每个 MUXOUT 引脚上连接一个串联 1kΩ 电阻器、以限制可能的电流。  峰值电流情况下 SPI 速度为该器件的 2MHz、1kΩ 电阻器不会产生任何信号完整性问题。