This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4802LY:高备用电流

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4802LY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1614013/bq4802ly-high-backup-current

器件型号: BQ4802LY

尊敬的团队:

构建了使用 BQ4802LY 的 RTC 电路。 当 VCC 降低且电池开启时、电池的电流消耗约为 700uA。
我检查了外设连接、发现没有问题。
我感到困惑。

您能给我一些建议吗?
非常感谢。  

此致、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将添加从那时起学到的知识。
    我们使用 TPS3613-01DGS 在备用电池和主电源之间切换。
    在由 BAT 电源驱动时、该 IC 的 CEOUT 引脚应该变为高电平(高电平)。 但是、在备用操作期间测量时、读数约为 0.8V。
    BQ4802LYPW 在备用操作期间未定义 CE 引脚电平。
    这似乎是原因所在。