This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM61004:图 25。 建议的电源去耦

Guru**** 2915170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1614017/cdcm61004-figure-25-recommended-power-supply-decoupling

部件号: CDCM61004

我对数据表图 25 中列出的电容器数量有疑问。是否需要在铁氧体磁珠之前安装五个 0.1uF 电容器、因为每个连接端子对于 VCC_IN (20)、VCC_OUT (1、4、27、30) 各需要一个电容器?

如果 未使用 OUTP3 (29) 和 OUTN3 (28)、是否可以省略 VCC_OUT (30) 的电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Matsumura-San

    在 VDD 和 DUT 附近使用滤波器可滤除 来自电源的低频和高频噪声。

    为了获得最佳性能、我建议遵循以下指南。  

    您可以将 未使用的输出引脚保持悬空状态。 您可以使用此 E2E 中的 EVM 原理图 进行参考  

    此致、

    Sandra