This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102-Q1:包含抖动信息的 IBIS 模型

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1613877/lmk3h0102-q1-ibis-model-with-jitter-information

器件型号: LMK3H0102-Q1
主题中讨论的其他器件: LMK3H0102

您好的团队、

如果 TI.com 上 LMK3H0102 的 IBIS 模型包含输出抖动信息、该怎么办? 如果没有、是否有包含该 AMI 文件?

此致、

Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    这里没有 AMI 文件、因为 LMK3H0102 是一款时钟发生器 、我们仅提供 IBIS 模型、抖动规格 在数据表中列出。

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以使用 PLLatinum Sim 来创建设计仿真  

    https://www.ti.com/product/LMK3H0102#design-tools-simulation

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    客户 想要模拟整个 REFCLK 路径的抖动、 他该如何实现?  是否可以直接实现将数据表中的数据添加到仿真结果中、并将其与基本规格中的要求进行比较? 如果是、如何 适当地添加它们。

    PLLatinum Sim 是否满足用抖动仿真整个系统的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    数据表中列出的抖动是 您将在输出通道上观察到并馈入系统的情况。

    作为抖动预算练习、您必须计算或测试终端的系统抖动。

    PLLatium sim 只能仿真设备 性能,而不能仿真整个系统。

    此致、

    Sandra